请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在开发最新的 VISION SDK 3.0。 在 CCS 6.1.1版本上加载"m2mSimcopLdcVtnf"示例应用以及调试模式时、出现以下错误。
错误: Cortex_M4_IPU1_C0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x1090001)器件锁定在硬件故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.14.5)
我已经尝试过其他应用程序、如"CSL_UART_TEST_APP" 、它按预期工作。