This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:DRA78x/DM50x

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628706/rtos-tda3xevm-dra78x-dm50x

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我正在开发最新的 VISION SDK 3.0。 在 CCS 6.1.1版本上加载"m2mSimcopLdcVtnf"示例应用以及调试模式时、出现以下错误。

错误: Cortex_M4_IPU1_C0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x1090001)器件锁定在硬件故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.14.5)

我已经尝试过其他应用程序、如"CSL_UART_TEST_APP" 、它按预期工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisoionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题很可能是由于 AMmu 配置不匹配而出现的。
    您可以尝试更改 GEL 文件中变量 vision_sdk_config 的值并尝试一下吗?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过使 VISION_SDK_CONFIG = 1、可以正常工作。

    谢谢。

    此致、
    Swapnil