请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
我的客户正在尝试在 AM572x 外设引导中使用配置标头(CH)。
但是、它无法正常工作。
1。
我认为如下。
引导映像直接从地址0x40300000下载到内部 RAM 中、
然后从地址0x40300000执行(跳转至地址0x40300000)。
因此、图像格式不能包含 CH。
这是正确的、还是不正确?
2.
请告诉我如何在 AM572x 外设引导中使用 CH。
此致、
亚孙