This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:外设引导中的配置标头

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628617/am5728-configuration-header-in-peripheral-boot

器件型号:AM5728

您好!

我的客户正在尝试在 AM572x 外设引导中使用配置标头(CH)。
但是、它无法正常工作。

1。
我认为如下。
引导映像直接从地址0x40300000下载到内部 RAM 中、
然后从地址0x40300000执行(跳转至地址0x40300000)。
因此、图像格式不能包含 CH。

这是正确的、还是不正确?

2.
请告诉我如何在 AM572x 外设引导中使用 CH。

此致、
亚孙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在引导什么软件? 哪个是外设引导源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。

    我正在使用包含 CH 和 u-boot-spl.bin 的映像。
    它与移除 GP 接头的 MLO 相同。
    第一个512字节是一个 CH。
    u-boot-spl.bin (无 CH)可以在 UART 引导中正常工作。
    (processor-sdk-linux-am57xx v04.00.00.04、u-boot)

    抱歉、外设引导源是 UART。

    此致、
    亚孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CH 是可选的、从 UART 引导时不需要。 UART 引导过程在以下位置进行了说明: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的答复。

    如果使用不带 CH 的映像、则 UART 外设引导按预期运行、下载的映像正常运行。
    因此、我们了解您所说的内容(包括 CH 是可选的)

    我们希望在外设引导中使用 CH 引导映像。
    请告诉我如何解决这个问题。


    顺便说一下、对于 am57xx、wiki 上的信息不正确。
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    在 AM57xx 的外设引导中、主机端需要进行以下处理。
    -获取 ASIC ID
    -发送引导信息
    -发送图像大小
    -发送图像
    (不是 XMODEM 协议)

    此外、UART 引导使用偶校验。 (U-boot 不使用奇偶校验。)

    AM57xx 的外设引导与 OMAP 系列(OMAP5等)相同。

    此致、
    亚孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有任何信息吗?
    如果您有任何相关信息、请告诉我。

    具有 CH 的映像无法在 AM57xx 的外设引导中引导...?

    此致、
    亚孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看跟踪矢量? 这些信息将告诉您成功的地方和失败的地方。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢你的答复。 很抱歉我迟到了。
    我将尝试确认跟踪矢量。

    此致、
    亚孙