This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:深度学习支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619180/dra756-deep-learning-support

器件型号:DRA756

您好!

我看到、最新版本的适用于 DRA756和 TDAx 等汽车处理器的 Processor SDK Vision SDK 包含 TI 深度学习库(TIDL)。 我已经下载了 Vision SDK、并正在尝试了解深度学习功能。 我正在寻找以下问题的答案。 请他人向我提供相同的信息。

SDK/库中已有任何经过训练的神经网络模型可用于进行推理?

2.支持哪些所有神经网络框架(如 Tensorflow、Caffe 等)?

3.在具有 TIDL 的 SDK 中是否有深度学习算法(如对象分类、人脸识别等)的实施示例?

此致、

Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pravan、

    您的问题将转发给专家。

    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已验证 SqueezeNet 1.1和 IncepcepionNet V1 (google net)。

    此外、我们还为使用 Caffe-Jacinto 培训的模型提供了 GitHub repo。

    https://github.com/tidsp/caffe-jacinto-models

    我们在 SDK 中提供了使用 TIDL 进行推理的示例用例

    支持 Caffe、Tensor Flow 和 Caffe-Jacinto (github.com/.../caffe-jacinto) 训练框架。 注意:我们对所移植的层类型有限制。

    3.我们已经训练 CNN 网络来执行 语义分割应用。

    有关所有这些问题的更多详细信息、请参阅数据表。

    谢谢、此致、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、

    感谢您的回答。 我还有几个相关的问题。

    1. TIDL 中的 TensorFLow 和 Caffe 框架是否适用于其他模型? 在其他平台上与 Caffe/TensorFlow 配合使用的模型如何?

    2.如何使用 DSP/EVE 运行新框架(例如:深网)? 是否有构建块或指南来实现这一目的?

    此致、

    Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TIDL 支持新模型使用的所有图层、则可以使用导入工具导入模型(Tensorflow/Caffe)并在 TI 器件上执行。 有关当前 TIDL 版本中支持的模型列表、请参阅数据表。

    2.我们不希望 TIDL EVE 和 DSP 库发生任何更改。 必须为新框架更新导入工具。 Caffe 和 tensrflow tidl 导入工具可 用作此工具的参考。

    谢谢、Rgerads、

    库马尔。 D