This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:不同温度下的可靠性数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620385/omap-l138-reliability-data-at-different-temps

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

大家好、

为同事发布:

我们正在验证设计到新产品 PN OMAPL138EZWT4中的 TI OMAP 器件。  OMAP 数据表做出了以下声明:

 

OMAP-L138.pdf、4.1运行结温下的绝对最大额定值、第77页

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/omap-l138.pdf

               最大工作结温、TJ            90°C (商用)

 

封装 NFBGA ZWT 361引脚

来自 OMAP-L138.pdf、表7-2热阻特性(PBGA 封装[ZWT]、第279页)

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/omap-l138.pdf

θja = 23.7°C/W

θjc = 7.3°C/W

ψJT = 0.2°C/W

 

从 OMAP-L138.pdf 中、表4-1建议的加电时间、第80页

芯片修订版本 E、速度等级456MHz - 100、000小时

 

我希望获得以下每个 OMAP 操作条件的可靠性数据(FIT、MTBF、通电时间):

TJ = 90°C (数据表中保证的最大工作温度)

TJ = 82.1°C (根据 Tc=77.9°C、使用 PD=0.58W 计算得出)

TJ = 72°C (比数据表指定的最大值低20%)

 

感谢您的帮助、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nate
    遗憾的是、我们不支持为此器件系列在 POH 上提供特定于客户使用的降额。
    我们在数据表中提供的是我们通常提供的唯一指导。

    任何其他数据,要求我们与质量团队就客户特定的用例进行合作,并提供通常在 NDA (或至少不能在公共论坛上提供的信息)下的信息-这可能很难与新规则有关。

    如果有业务理由采用非标准方法,请随时与我联系,并提供客户机会,我们可以进一步评估请求。
    客户希望实现什么 PoH?

    FWiw、这一请求在不同器件之间开始变得更加频繁、我们正在研究如何使用一些应用手册配套资料来解决更新器件的这一问题、这些资料可能不受用例的约束、但器件特定温度与 POH 配置文件不同。 不过、OMAPL138不在该列表中。

    作为侧注、您可能会发现以下应用手册很有用
    www.ti.com/lit/sprabx4
    但是、本应用手册的数据/指南主要基于电迁移、电迁移是半导体中的主要损耗机制之一、但不是唯一机制。

    此处需要注意的另一点是,获取此类数据(查看任务配置文件)通常需要哪些附加信息,这通常意味着类似于

    •5%@ 70C
    •10%@ 60C
    •60%@ 50C
    •25%< 50C

    不仅仅是一个温度数字。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mukul! 我感谢您的见解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    另一个快速问题是、建议在25°C 下使用100、000小时的通电时间、还是最大 Tj (90°C)下使用? 我不确定他们到底需要什么 POH、我认为现在更多的是用于记录。

    谢谢!
    不需要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nate
    它适用于数据表中特定行列出的最大结温(而不是25C)(即使该表显示了范围)。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mukul!