请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP0019 工具/软件:Linux
我现在尝试根据参考设计进行构建。 我已经从 TI 获得了 IEC61850服务器的映像、并使用 Win32DiskImager 将映像闪存到 SD 卡、如某些教程中所示。 当我尝试使用 SD 卡上闪存的映像启动 BeagleBone Black Rev. C 卡时、我只能获得以下输出:
U-Boot SPL 2011.09-00053-gb423c52 (2012年8月10日- 11:26:55) 德州仪器(TI)版本检测未实现 假设 配置文件0中的通用 EVM 与子板不存在子卡、则未找到可识别的配置
我已多次刷新 SD 卡、结果相同。 我还尝试使用 beagleboard.org/latest-images 中提供的映像 ,板引导成功。 此外、除了用于为电路板加电的微型 USB 端口和用于调试的串行端口外、我没有连接任何其他端口。 我应该怎么做才能启动它?