This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIDEP0019:BeagleBone Black 无法引导

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630584/linux-tidep0019-beaglebone-black-cannot-boot

器件型号:TIDEP0019

工具/软件:Linux

我现在尝试根据参考设计进行构建。 我已经从 TI 获得了 IEC61850服务器的映像、并使用 Win32DiskImager 将映像闪存到 SD 卡、如某些教程中所示。 当我尝试使用 SD 卡上闪存的映像启动 BeagleBone Black Rev. C 卡时、我只能获得以下输出:

U-Boot SPL 2011.09-00053-gb423c52 (2012年8月10日- 11:26:55)
德州仪器(TI)版本检测未实现
假设
配置文件0中的通用 EVM 与子板不存在子卡、则未找到可识别的配置 

我已多次刷新 SD 卡、结果相同。 我还尝试使用 beagleboard.org/latest-images 中提供的映像 ,板引导成功。 此外、除了用于为电路板加电的微型 USB 端口和用于调试的串行端口外、我没有连接任何其他端口。 我应该怎么做才能启动它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我在产品页面 www.ti.com/.../TIDEP0019上看到 的内容来看、此参考设计旨在在 BeagleBone White 板上运行、而不是在 BeagleBone Black 上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、真的吗? 但 BeagleBone Black 列在页面的"设计套件和评估模块"部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要求澄清。 反馈将发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很抱歉耽误你的回答。 此参考设计提供的软件似乎是在 BeagleBone Black 获得支持之前构建的。 它被列为 EVM、仅作为当今可能使用的平台的参考、不一定是声称支持该软件。 很抱歉造成混淆。