This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:eMMC 编程在27%时停止

Guru**** 2575385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628660/am3358-emmc-programming-stops-at-27

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

 我尝试使用 uniflash 对 BeagleBone Black EMMC 进行编程、如http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Program_the_eMMC_on_Beaglebone_Black 中所述

 升级过程将以27%的速度停止

 U-boot 已加载并启动、但无法建立网络连接

 原因 是活动以太网连接是 cpsw、而不是 USB_ether

 如何更改生成结果、以便 ethact 环境变量为默认 USB_ether 而不是 cpsw?

 我搜索了要添加到 AM335x_EVM_usbspl_defconfig 配置文件的设置、但尚未找到任何内容

 在附件中可以找到 UART 日志

此致

 Ronnye2e.ti.com/.../Emmc_5F00_Prog_5F00_Log.txt