请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我尝试使用 uniflash 对 BeagleBone Black EMMC 进行编程、如http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Program_the_eMMC_on_Beaglebone_Black 中所述
升级过程将以27%的速度停止
U-boot 已加载并启动、但无法建立网络连接
原因 是活动以太网连接是 cpsw、而不是 USB_ether
如何更改生成结果、以便 ethact 环境变量为默认 USB_ether 而不是 cpsw?
我搜索了要添加到 AM335x_EVM_usbspl_defconfig 配置文件的设置、但尚未找到任何内容
在附件中可以找到 UART 日志
此致