This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:未使用的复位引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635907/66ak2g02-unused-reset-pins

器件型号:66AK2G02

您好!

我查看过以下文章: e2e.ti.com/.../593914

链接在 TI.com 上的 K2G 页面上、我对此有一些担忧。

在 K2G 参考设计中、所有复位引脚都连接到3V3逻辑。  在数据表中、所有复位引脚都将 DVDD33列为其电源、并将3.3V 列为其 IO 值。  在上面链接的 POST 中、建议通过一个"上拉"电阻器将这些引脚连接到 DVDD18。  这似乎与参考设计中所做的工作和数据表中所示的工作相矛盾、尽管在 Keystone II 硬件设计指南中也是如此。  这是 Keystone II 硬件设计指南和 K2G 文档之间的许多此类差异之一。  对于该系列中其他器件的许多要求似乎与 K2G 不同(例如、一个上存在的电源不存在于另一个上)。  对于我的设计、我们一直遵循 TI 经常给出的建议、即"如有疑问、请遵循数据表"。  是否有人可以澄清这些引脚应该怎么做?

谢谢、

JL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]这是 Keystone II 硬件设计指南和 K2G 文档之间的许多此类差异之一。 对于该系列中其他器件的许多要求似乎与 K2G 不同(例如、一个上存在的电源不存在于另一个上)。[/引述]
    您对《硬件设计指南》和66AK2G02之间的差异发现的正确答案。

    现在、了解有关未使用的复位引脚的问题。 您应遵循有关此数据手册的建议。 有关未使用的引脚、请参阅第4.5节"连接"。
    适用于66AK2G02的另一个文档是原理图检查清单: www.ti.com/.../sprac54.pdf

    [引述]对于我的设计、我们一直遵循 TI 经常给出的建议、即"如有疑问、请遵循数据表"。[/quot]
    没错。 如果存在差异、请始终遵循数据手册中的建议、因为本文档中的信息会定期更新。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我想这是解决方案、但我也想确保大家都知道。

    谢谢、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。