请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 您好!
我查看过以下文章: e2e.ti.com/.../593914
链接在 TI.com 上的 K2G 页面上、我对此有一些担忧。
在 K2G 参考设计中、所有复位引脚都连接到3V3逻辑。 在数据表中、所有复位引脚都将 DVDD33列为其电源、并将3.3V 列为其 IO 值。 在上面链接的 POST 中、建议通过一个"上拉"电阻器将这些引脚连接到 DVDD18。 这似乎与参考设计中所做的工作和数据表中所示的工作相矛盾、尽管在 Keystone II 硬件设计指南中也是如此。 这是 Keystone II 硬件设计指南和 K2G 文档之间的许多此类差异之一。 对于该系列中其他器件的许多要求似乎与 K2G 不同(例如、一个上存在的电源不存在于另一个上)。 对于我的设计、我们一直遵循 TI 经常给出的建议、即"如有疑问、请遵循数据表"。 是否有人可以澄清这些引脚应该怎么做?
谢谢、
JL