This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5718:断点导致 IPU1上的退出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634074/ccs-am5718-breakpoint-causes-exit-on-ipu1

器件型号:AM5718
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

客户在 CCS 中调试 AM5718 IPU1、设置断点或单步调试时、通常会导致退出以下代码。

同时、Linux 日志消息如下所示:

[1][76.749]      [t=0x00000007:9bf7dc73] ti.sysbios.family.arm.m3/hwi: 错误: 第 1101行: e_hardFault: DEBUGEVT
[1][76.749]      ti.sysbios.family.arm.m3/Hwi: 第 1101行: E_hardFault: DEBUGEVT
[1][76.749]      [t=0x00000007:9bfb2e75] ti.sysbios.family.arm.m3/hwi: 错误: 第 1253行: e_debugMon: BKPT
[1][76.749]      ti.sysbios.family.arm.m3/hwi: 第 1253行: E_debugMon: BKPT
[1][76.749]            在 PC = 0x00014f34时的后台线程中发生异常。
[1][76.749]      内核 1:    ThreadType_Task 中发生异常。
[1][76.749]      任务 名称: vtsk_SortMain、 句柄: 0x80040370。
[1][76.749]      任务 堆栈 基地址: 0x800403c0。
[1][76.749]      任务 堆栈 大小: 0x4000。
[1][76.749]      R0 = 0x0000075c  R8  = 0xffffffff
[1][76.749]      R1 = 0x062c6371  R9  = 0xffffffff
[1][76.749]      R2 = 0x00000007  R10 = 0xffffffff
[1][76.749]      R3 = 0x800bcc91  R11 = 0xffffffff
[1][76.749]      R4 = 0x800be7b8  R12 = 0x80043c18
[1][76.749]      R5 = 0x04000000  SP (R13) = 0x80044398
[1][76.749]      R6 = 0xffffffff  LR (R14) = 0x00033f43
[1][76.749]      R7 = 0xffffffff  PC (R15) = 0x00014f34
[1][76.749]      PSR = 0x61000000
[1][76.749]      ICSR = 0x00400803
[1][76.749]      MMFSR = 0x00
[1][76.749]      BFSR = 0x00
[1][76.749]      UFSR = 0x0000
[1][76.749]      HFSR = 0x8000000
[1][76.749]      DFSR = 0x00000002
[1][76.749]      MMAR = 0xe000ed34
[1][76.749]      BFAR = 0xe000ed38
[1][76.749]      AFSR = 0x00000000
[1][76.749]      正在终止 执行...

在 IPU2上未找到相同的问题、但程序不相同。  

不确定它是否与 IPU 或程序相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请更详细地描述整个环境。 每个内核上运行的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否解决了? 如果是、请关闭线程。