This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:启用 TPL 二进制编译

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635946/dra712-enable-tpl-binary-compilation

器件型号:DRA712

我目前正在使用 U-Boot 基线 PSDK-3.0200.03、但我不知道如何启用 TPL 编译、

我尝试了什么。

-搜索 menuconfig 以启用编译,但在“引导映像”下只有 SPL 编译

  -查看 Kconfig、我发现它取决于"support_TPL"

-我更改了 OMAP Kconfig 以设置 support_TPL 布尔值、并显示菜单 config。

-已编译生成的配置,但失败

MKIMAGE MLO
make[1]:`M没有规则使目标`tpl/u-boot-spl.bin'成为 LO'所需的目标。 停下。
make:***[TPL/u-boot-TPL.bin]错误2.

请提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我已将您的问题转交给 U-boot 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    SPL 支持 SPL-DFU、其中 SPL 可在 USB 外设引导模式下通过 USB 接口从主机 PC 加载。 SPL-DFU 进一步将 u-boot.img 加载到 RAM 中。

    您的具体要求是什么,您正在尝试实现什么?

    此致

    Ravi