请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA712 我目前正在使用 U-Boot 基线 PSDK-3.0200.03、但我不知道如何启用 TPL 编译、
我尝试了什么。
-搜索 menuconfig 以启用编译,但在“引导映像”下只有 SPL 编译
-查看 Kconfig、我发现它取决于"support_TPL"
-我更改了 OMAP Kconfig 以设置 support_TPL 布尔值、并显示菜单 config。
-已编译生成的配置,但失败
MKIMAGE MLO
make[1]:`M没有规则使目标`tpl/u-boot-spl.bin'成为 LO'所需的目标。 停下。
make:***[TPL/u-boot-TPL.bin]错误2.
请提供任何帮助