Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
您好!
我们正在使用66AK2G02开发 USB 音频器件。 因此、我正在开发新的 USB 驱动程序、我对等时传输有疑问。
要开始 USB 通信、请使用"Start Transfer (DEPSTRTXFER) Command"(开始传输(DEPSTRTXFER)命令写入 TRB (传输请求块)。 此外、等时传输将 USB 帧编号指定为 DEPSTRTXFER 命令的参数。 XferNotReady 事件用于知道该 USB 帧编号、第一个等时数据包被丢弃(等时输入为 NULL、不能读取等时输出)、并且从第二个数据包开始等时通信。
但是、我们正在开发 USB 音频设备、因此不允许等时数据包销毁。 是否有办法在不丢弃第一个数据包的情况下进行等时通信? 或者是否有办法在不指定帧编号的情况下开始等时通信?