This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:与66AK2G02等时传输

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628528/66ak2g02-isochronous-transfer-with-66ak2g02

器件型号:66AK2G02
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

您好!

我们正在使用66AK2G02开发 USB 音频器件。 因此、我正在开发新的 USB 驱动程序、我对等时传输有疑问。

要开始 USB 通信、请使用"Start Transfer (DEPSTRTXFER) Command"(开始传输(DEPSTRTXFER)命令写入 TRB (传输请求块)。 此外、等时传输将 USB 帧编号指定为 DEPSTRTXFER 命令的参数。 XferNotReady 事件用于知道该 USB 帧编号、第一个等时数据包被丢弃(等时输入为 NULL、不能读取等时输出)、并且从第二个数据包开始等时通信。

但是、我们正在开发 USB 音频设备、因此不允许等时数据包销毁。 是否有办法在不丢弃第一个数据包的情况下进行等时通信? 或者是否有办法在不指定帧编号的情况下开始等时通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的问题转发给 USB 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否说明您用于 USB、Linux 或 SYSBIOS 的软件包以及哪个版本?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 驱动程序是新开发的。 我们不使用 Linux 等 SDK。
    RTOS 使用 SYS/BIOS 6.46.5.55。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用 SYSBIOS、我们的 USB RTOS 驱动程序仅支持海量存储类。 它不使用同步传输、这通常用于视频/音频内容。 让我检查一下我们是否有这样的信息并更新您。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    解释可能不好。
    如您所知、我想补充一下。
    ·我使用 SYSBIOS、但不使用 SYSBIOS 中包含的 USB 驱动程序。
    ·此 USB 驱动程序是我们新开发的。
    ·我们将使用 USB 驱动程序创建 USB 音频设备。
    ·由于它是 USB 音频设备、因此需要支持等时传输。