请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2L06 工具/软件:Code Composer Studio
我已设置 Ubuntu ccsv7 +处理器 SDK Linux +处理器 SDK RTOS。
我不知道在哪里找到示例 CCS 工程以导入 CCS 并开始编程。
我现在可以连接到目标评估板。
以下是我的板链接
请提供帮助、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我已设置 Ubuntu ccsv7 +处理器 SDK Linux +处理器 SDK RTOS。
我不知道在哪里找到示例 CCS 工程以导入 CCS 并开始编程。
我现在可以连接到目标评估板。
以下是我的板链接
请提供帮助、谢谢!
尊敬 的 Tsvetolin:
感谢您的回复。 我的目标是在 JESD204B 和以太网接口上开发一些应用。 它与 ARM Cortext-A15相关。 现在、我将重点介绍处理器 SDK Linux。 它是正确的方向吗?
我很难将 SDK 示例导入 CCS 并使其在 K2L 板上运行。 我真的希望以前做过这件事的人能帮助我设置开发环境。 我不熟悉 CCS 和 TI 的 KeyStone 产品。 我对 TI 有关设置处理器 SDK 的文档有点困惑。 这里有很多超链接和主题。 我曾尝试跟随他们、但我迷路了。 请帮助定义一个简单且易于遵循的分步说明、特别是对于用于环境设置的 K2L 电路板、并导入简单示例以开始开发。
非常感谢!