This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2L06:查找开始开发所需示例代码的指南

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629039/ccs-66ak2l06-guide-needed-to-find-out-the-example-codes-to-start-development

器件型号:66AK2L06

工具/软件:Code Composer Studio

我已设置 Ubuntu ccsv7 +处理器 SDK Linux +处理器 SDK RTOS。

我不知道在哪里找到示例 CCS 工程以导入 CCS 并开始编程。

我现在可以连接到目标评估板。  

以下是我的板链接

www.ti.com/.../XEVMK2LX

请提供帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 CCS 版本是最新版本7.3.0.00019
    处理器 SDK Linux/RTOS 来自链接
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-K2L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thxin、

    安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2L 数据包后、您可以在以下位置阅读 Processor SDK RTOS 入门指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide
    此外、您还可以在以下位置找到所述的演示和示例项目:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples_and_Demonstrations

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Tsvetolin:

    感谢您的回复。 我的目标是在 JESD204B 和以太网接口上开发一些应用。 它与 ARM Cortext-A15相关。 现在、我将重点介绍处理器 SDK Linux。 它是正确的方向吗?

    我很难将 SDK 示例导入 CCS 并使其在 K2L 板上运行。 我真的希望以前做过这件事的人能帮助我设置开发环境。 我不熟悉 CCS 和 TI 的 KeyStone 产品。 我对 TI 有关设置处理器 SDK 的文档有点困惑。 这里有很多超链接和主题。 我曾尝试跟随他们、但我迷路了。 请帮助定义一个简单且易于遵循的分步说明、特别是对于用于环境设置的 K2L 电路板、并导入简单示例以开始开发。

    非常感谢!