This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:用于 DRA 的 PMIC

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, DRA756, TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628387/dra756-pmic-for-dra

器件型号:DRA756
主题中讨论的其他器件:TPS659037TPS659039-Q1

TPS659037 PMIC 是否可用于 DRA756

 

这不是汽车应用

PMIC 无需符合 Q1标准

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、
    TI 仅要求使用 SoC 数据手册中提到的 PMIC (经过测试和批准的 PMIC)。 这样、TI 就能够支持客户项目。
    很抱歉、我无法回答您的主要问题。 我的意思是不确定是否存在真正的限制(例如、提供的电源不足或类似)、尽管37个 PMIC 看起来与第39个 PMIC 相似。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的团队,
    我同意你的答复。

    是否可以分享两个部分之间的差异,
    一旦我们明确了这两个部分之间的区别,我们将作出决定。

    体积大,价格差异小,会对我的客户造成巨大影响,因此我们希望优化系统

    这是一个非常重要的机会
    如果有任何疑问、请告知我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队对此进行了任何更新
    我的客户正在对此进行跟进
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreenidhi、

    从器件规格的角度来看、只有两个差异:

    TPS659037提供 LDO4、TPS659039-Q1不提供。

    TPS659037不符合汽车标准、TPS659039-Q1符合汽车标准。

    TPS659037和 TPS659039-Q1的可用版本之间还有其他 OTP 差异。  TPS6590378ZWSR 的配置与 O9039A389IZWSRQ1相同、但进行了以下更改:

    TPS6590378使用外部晶体

    TPS6590378具有更短的断电顺序

    TPS6590378添加了 LDO4、因此使用 LDO3 + LDO4为 PHY 域供电。

    因此、如果您的 DRA756应用程序在0x89功能范围内(DSPEVE + GPU + IVA < 4A)、则 TPS6590378ZWR 应该可以正常工作。

    另一种 TPS659037配置称为 TPS6590379ZWSR。  该配置为每个内核电压轨提供单独的降压、但使用 LDO2为 VDDS18V 供电。  因此、如果您的应用在 VDDS18V 上使用的电流小于300mA、则可以使用 TPS6590379ZWSR。

    TPS659037用户指南中介绍了这两种配置。  如果您的电流要求在这些要求范围内、TPS659037应该起作用。  如果没有、则可能需要使用 TPS659039-Q1。

    此致、
    Karl