https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628387/dra756-pmic-for-dra
器件型号:DRA756主题中讨论的其他器件:TPS659037、 TPS659039-Q1
TPS659037 PMIC 是否可用于 DRA756
这不是汽车应用
PMIC 无需符合 Q1标准
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628387/dra756-pmic-for-dra
器件型号:DRA756TPS659037 PMIC 是否可用于 DRA756
这不是汽车应用
PMIC 无需符合 Q1标准
您好 Shreenidhi、
从器件规格的角度来看、只有两个差异:
TPS659037提供 LDO4、TPS659039-Q1不提供。
TPS659037不符合汽车标准、TPS659039-Q1符合汽车标准。
TPS659037和 TPS659039-Q1的可用版本之间还有其他 OTP 差异。 TPS6590378ZWSR 的配置与 O9039A389IZWSRQ1相同、但进行了以下更改:
TPS6590378使用外部晶体
TPS6590378具有更短的断电顺序
TPS6590378添加了 LDO4、因此使用 LDO3 + LDO4为 PHY 域供电。
因此、如果您的 DRA756应用程序在0x89功能范围内(DSPEVE + GPU + IVA < 4A)、则 TPS6590378ZWR 应该可以正常工作。
另一种 TPS659037配置称为 TPS6590379ZWSR。 该配置为每个内核电压轨提供单独的降压、但使用 LDO2为 VDDS18V 供电。 因此、如果您的应用在 VDDS18V 上使用的电流小于300mA、则可以使用 TPS6590379ZWSR。
TPS659037用户指南中介绍了这两种配置。 如果您的电流要求在这些要求范围内、TPS659037应该起作用。 如果没有、则可能需要使用 TPS659039-Q1。
此致、
Karl