This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:通过内核加载 Vision SDK ->BSP-> VPS 应用程序 IPU1映像

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632427/rtos-loading-vision-sdk---bsp--vps-application-ipu1-image-via-kernel

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们使用的是 J6- DRA7XX-定制板。   

我们尝试通过内核加载 VISION-SDK (2.12) VPS 回送应用程序映像。 目前不支持在此应用程序中通过内核加载此映像

您可以 支持同样的功能吗?

此致

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul
    供参考、整个 VPS 驱动程序二进制文件仅在 BIOS 上下文中使用 SBL 或 CCS 加载二进制文件进行验证。
    当您尝试通过内核加载此映像时、存储器映射、高速缓存配置/MMU 设置等会发生冲突。
    您需要在存储器中为 IPU 代码/数据段留出空洞、从而满足 Linux 内核中 VPS 二进制文件的所有这些存储器/MMU/高速缓存要求。
    您能在这里帮助我了解您的要求吗?

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    我们已按照 Earlycoot & Late Attach 中的说明修改了 DTS 文件。

    请在附件中找到 DTS。

    ipu1_CMA_pool:ipu1_CMA@9d000000{

      兼容="共享 dma-pool ";

      reg =<0x9d000000 0x2000000>;

      可重复使用;

      状态="正常";

    };

    IPU1 ipu1 timer11 timer7、timer8 MMU_ipu1

    我们还设置了以下属性。

    TI、晚期连接、ti、无闲置-初始化、ti、无重置-初始化

    ipu1{(&I)

    状态="正常";

    Memory-region =<&ipu1_CMA_pool>;

    mbox =<&mailbox5 &mbox_ipc3x>;

    计时器=<&timer11>;

    安全装置定时器=<&timer7>、<&timer8>;

    TI、晚期附加;

      TI、无空闲启动;

      TI、no-reset-on-init;

    };

    我们与 TI 的 Venkat.Mandela 保持联系。

    通过内核加载时 ,将删除 DTS 中的以下属性(ti,late 连接,ti,no-idle-on-init、ti,no-reset-on-init)。

    我们需要支持通过内核加载 VPS 回送应用程序映像。

    请列出所有需要更改的文件。

    当前我正在执行 CONFIG_tda2xx.%ld 中的更改、并添加了新文件(资源表)。

    此致、

    Gokul

    e2e.ti.com/.../j6_5F00_mmt2020_5F00_advplus_2D00_withinit_2D00_dts.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gokul
    Venkat 是支持这一点的正确人
    此外,还复制了拥有 VPS 驱动程序的 Sivaraj,以了解更多详细信息

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul 和我进行了 Webex 讨论、并修复了他与内部版本相关的问题

    此致、Shiju