主题中讨论的其他器件:AM5728
工具/软件:Linux
我们全新的7英寸 LCD 为800x1280、因此显示屏是侧面的、这对我们的客户来说是不可接受的。
在命令行上时、我可以旋转显示屏、但当我加载 Weston 时、显示屏会向侧面旋转。
Weston 的 xrandr 等效值是多少? 或者其他命令来使屏幕旋转?
我使用了汽车 SDK 3.02作为基础。 对于 u-boot 中的启动界面、我刚刚旋转了图片并刷新了 QSPI。
对于客户的演示、我将使用 Funtoo Linux、但对于真实项目、我将使用嵌入式向导和 Weston、因为我将使用12英寸显示器。
米歇尔