This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:Weston 屏幕旋转

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629004/linux-dra726-weston-screen-rotation

器件型号:DRA726
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

我们全新的7英寸 LCD 为800x1280、因此显示屏是侧面的、这对我们的客户来说是不可接受的。

在命令行上时、我可以旋转显示屏、但当我加载 Weston 时、显示屏会向侧面旋转。

Weston 的 xrandr 等效值是多少? 或者其他命令来使屏幕旋转?

我使用了汽车 SDK 3.02作为基础。 对于 u-boot 中的启动界面、我刚刚旋转了图片并刷新了 QSPI。

对于客户的演示、我将使用 Funtoo Linux、但对于真实项目、我将使用嵌入式向导和 Weston、因为我将使用12英寸显示器。

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已将您的问题转交给 Weston 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 AM5728的其中一个线程上找到了解决方案

    我修改了 HDMI 示例以指向我们的 LCD

    网址为/etc/weston.ini

    [输出]
    NAME=未知-1
    变换= 270

     

    在哪里选择 Unkown-1名称? 我从/var/log/weston.log 中获取了该信息

    我想用一个比未知更具描述性的名称

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、
    名称只不过是该连接器的 modetest 显示的名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    下面是完整的响应。

    1. 找出连接到电路板的连接器的名称。 您可以通过运行 modetest 命令并在连接器下查找"name"来执行此操作。 通常、对于 EVM 随附的 LCD 显示屏、LCD 显示屏被命名为"Unknown-1";对于 HDMI、通常被命名为"HDMI-A-1"
    2. 获得连接器的名称后、您可以编辑/etc/weston.ini 并添加如下部分:

    [输出]

    NAME=未知-1

    变换= 90

    [输出]

    NAME=HDMI-A-1

    变换= 180

    应用这些设置后、您需要重新启动 Weston、在上面所述的示例中、LCD 将顺时针旋转90度、而对于 HDMI、它将旋转180度。

    希望这会有所帮助。

    此致

    Karthik