请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 各位专家:
1) 1)我们认为以太侧有内部存储器。
您能告诉我们它的内存大小吗?
2) 2)我们想知道从以太网到 DDR 以及从以太网到共享存储器(MSM)的吞吐量(具有 PacketDMA 控制)。
它与 e2e 相关。
e2e.ti.com/.../627020
"假设其中一个 SGMII 端口受 DOS 攻击、电池组 DMA 可能卡滞、它也会影响另一个 SGMII 端口。"
预计传输速率约为10GByte/s。
我们认为、如果数据吞吐量超过1Gbps、电池组 DMA 可能不会卡住。
请您澄清一下吗?
谢谢、此致、
Hitoshi