This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:从抖动到具有 PacketDMA 的存储器的吞吐量

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628030/tms320c6678-throughput-from-ether-to-memory-with-packetdma

器件型号:TMS320C6678

各位专家:

1) 1)我们认为以太侧有内部存储器。
您能告诉我们它的内存大小吗?

2) 2)我们想知道从以太网到 DDR 以及从以太网到共享存储器(MSM)的吞吐量(具有 PacketDMA 控制)。

它与 e2e 相关。
e2e.ti.com/.../627020

"假设其中一个 SGMII 端口受 DOS 攻击、电池组 DMA 可能卡滞、它也会影响另一个 SGMII 端口。"

预计传输速率约为10GByte/s。
我们认为、如果数据吞吐量超过1Gbps、电池组 DMA 可能不会卡住。

请您澄清一下吗?

谢谢、此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 training.ti.com/.../keystone-network-coprocessor-slides.pdf、QMSS 具有8192个队列。 pktDMA 将传入的以太网数据包移动到 DSP 存储器中的缓冲区中。 MSMC 或 DDR 中的缓冲器放置应具有类似的吞吐量、因为带宽大于1Gbps。 使用 Linux 或 SYSRTOS 时、您会看到吞吐量大约为900Mbps。

    在 DOS 攻击下、如果传入流为10Gb/s、则为80Gbps。 虽然我们没有进行实验、但我认为队列会阻塞。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    非常感谢您的清晰解释。
    这对我有很大帮助。
    此致、
    Hitoshi Sugawara