This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMDSICE3359:项目创建问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, SYSBIOS, CCSTUDIO, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615021/starterware-tmdsice3359-project-creation-issues

器件型号:TMDSICE3359
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOSCCStudioAM3359

工具/软件:Starterware

使用"processor_sdk_rtos_AM335x_4_00_00_04"、我尝试通过链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK 完成测试项目创建 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您的问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要帮助以解决4.0版的问题
    可能导致文件夹结构发生更改的原因是 cmd 提示路径不正确。
    如何修复此问题以获取示例项目?
    我已经比较了两个版本中的批处理文件、没有区别、因为所有的软件包都已提取到 C:/ti。
    我缺少了一些东西、无法修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科马尔
    如果您可以提供构建日志或有关您看到的错误的任何其他详细信息、这将非常有用。 您使用的是哪个版本?
    您是否遵循此处的说明? processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 TMDSICE3359。 作为工业通信板、我将把它用于工业自动化应用。
    我更喜欢用于开发的 IDE 是 IAR。 因此、我需要裸机示例才能首先通过 CCS 及其迁移 IAR 在该板上运行。
    如果我能够成功创建之前文章中提到的测试项目、我可以通过 CCS 加载程序。 但这一步本身对我来说并不起作用。
    接下来、我需要有关创建.ipcf 文件的支持、以便能够将 CCS 项目导入 IAR。
    完成这些步骤后、我可以开始用于驱动电机/泵的应用开发。
    下面随附了错误的快照。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lali、

    我已使用 CCS 解决了路径问题。

    REM > CCS 的安装位置  

    >设置 CCS_INSTALL_PATH=C:\ti\ccsv7  

    REM >设置 CCS_INSTALL_PATH=%TOOLS_INSTALL_PATH%\ccsv7  

    发布此更改后、pdkProjectCreate.bat 文件开始提取示例项目。 但是、我再次遇到了 com.ti.rtsc.sysbios 设置问题。

    请参阅随附的屏幕截图中的黄色突出显示部分。

    我详细了解了.bat 文件中的错误部分:

    >回波检测测试项目:%~NI

    REM >转到测试项目文件所在的每个目录并创建项目。
    Pushd %%~di%%~pi

    >执行命令,使用上面指定的参数创建项目。
    %CCS_INSTALL_PATH%\%AUTO_CREATE_COMMAN%-data %my_workspace%-application com.ti.ccstudio.apps.projectCreate -ccs.name -ccs.device -rtsc.platform %%~-rtsc.products~~NI -CCS.outputFormat %CCS_device%-CCS.enderation%%CCS.commer%_commiter%CCS.podemet_probure%_probot_probure%&tract%%CCS.ctract%_probots%_probot_probots%&tract%&tract%&tract%&tract%&tractues%&tractues%&tract%&tract%&tractues%&tract%&tract%&tractuation%&tractuation%&tractues%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&tractuation%&trend /packages/pdkAppImageCreate.bat -ccs.setPostBuildStep

    > echo Copying macros.ini >> can see this line in the echo on cmd。  

    我的理解是、提取一直到下一步。 但我看到缺少 RTSC 错误。  

    请帮我解决同样的问题以完成项目生成吗?

    使用的版本:

    CCS:7.1.

    处理器 SDK:v4

    PDK:1.07

    SoC:AM3359

    测试板:TMDSICE3359

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    项目生成完成。 CCS 进行了更新和修复。 感谢你的帮助。