This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:DTS 中的邮箱设置

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628923/linux-am5726-mailbox-setup-in-dts

器件型号:AM5726

工具/软件:Linux

您好专家、

CTM 希望在 AM5726上的 A15和两个 C66x 之间直接使用邮箱2和3。  

用户案例是  

MailBox2:

user0:ARM  user1:DSP0

ARM 到 DSP0,使用 message0

DSP0至 ARM,使用 Message1

邮箱3:

user0:ARM  user1:DSP2

ARM 至 DSP1,使用消息0

DSP1 到 ARM,使用 Message1

 

CTM 询问如何修改 DTS 文件、然后他们可以使用 Request_IRQ 在其应用程序中获取邮箱 IRQ 号?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处、

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    请让客户参阅中的 devicetree 绑定文档
    documentation/devicetree/binding/remoteproc/ti、davinci-rproc.txt
    documentation/devicetree/binding/smailbox/omap-mailbox.txt
    documentation/devicetree/binding/smailbox/ti、message-manager.txt
    以及 IPC 使用的邮箱 DTS 配置

    am57xx-beagle-x15-common.dtsi:mbox =<&mailbox6 &mbox_dsp2_ipc3x>;


    雷克斯