请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 工具/软件:Linux
您好专家、
CTM 希望在 AM5726上的 A15和两个 C66x 之间直接使用邮箱2和3。
用户案例是
MailBox2:
user0:ARM user1:DSP0
ARM 到 DSP0,使用 message0
DSP0至 ARM,使用 Message1
邮箱3:
user0:ARM user1:DSP2
ARM 至 DSP1,使用消息0
DSP1 到 ARM,使用 Message1
CTM 询问如何修改 DTS 文件、然后他们可以使用 Request_IRQ 在其应用程序中获取邮箱 IRQ 号?
谢谢你。
此致、
艾伦