This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:安装问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622453/linux-processor-sdk-am335x-install-problem

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我推迟了用于 ARM (Sitara)处理器的 SDK:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03-linux-x86-Install.bin。 我使用此命令:

                sudo ./ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03-Linux-x86-Install.bin

其内容为"bash:./ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03-linux-x86-64安装.bin: Cannot execute binary file: Exec format error"

我的系统是32位 ubuntu14.04。

我应该如何解决此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    能否发布此命令的结果:
    uname -a

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、就是这样:
    4.4.4.0-79-generic #100~14.04.1-Ubuntu SMP 周五5月19日18:37:52 UTC 2017 i686 i686 i686 i686 GUU/Linux
    我现在获取了它。如果 SDK 二进制文件中有问题、我下载新的 SDK 二进制文件并在没有此问题的情况下进行安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴这个问题得到解决。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于此问题已解决、我将关闭此主题。

    BR
    玛格丽塔