请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
我推迟了用于 ARM (Sitara)处理器的 SDK:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03-linux-x86-Install.bin。 我使用此命令:
sudo ./ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03-Linux-x86-Install.bin
其内容为"bash:./ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03-linux-x86-64安装.bin: Cannot execute binary file: Exec format error"
我的系统是32位 ubuntu14.04。
我应该如何解决此问题? 谢谢!