请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP
您好!
目前正在将 L138与 Micron mDDR (MT46H64M16LFBF)搭配使用、但效果良好。
由于新的要求、我们需要更改带有防辐射 DDR2 SDRAM 连接(3D Plus 3D2D2G16UB2684)的 mDDR。
1. TI 是否预见到任何可能的兼容问题?
2.我们应该在哪里连接 UDQS#和 LDQS#? 从 L138数据表中可以看出这两个引脚的 NC。
3.在控制器寄存器中将 mDDR 更改为 DDR2时需要注意的设置是什么?
e2e.ti.com/.../3D2D2G16UB2684-DDR2-SDRam-128Mx16_2D00_BGA.pdf
谢谢。