This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:散热器紧固件负载力

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615253/am5728-heatsink-fastener-load-force

器件型号:AM5728

您好!

在 AM57xx 中使用散热器时、请告诉我作为紧固件的载荷允许的 N (牛顿)是多少。

对于其他公司的处理器、似乎定义了以下描述。


AM57xx 中也有这样的定义吗?
它似乎不在数据表中。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    是否有任何更新信息?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 能够回答此问题的人正在出差。 我已发送提醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此信息已转发给设计团队。 当有反馈时、将在此处发布信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的各种回答。
    但没有答案。

    设计团队是否提供了任何更新信息?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次要求提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigehiro、

    下图显示了间距为0.8mm 的封装中 SAC305焊球的每焊球最大压力。

    这表明必须根据系统寿命预测和平均工作温度来降低允许的压力。  从该表中选择的值可以乘以封装中的焊球数量。  然后、如果球压不一致、则必须施加额外的降额因子(即、由于焊接导致器件平面度与 PCB 不匹配、因此在一个角上较高)。  例如、使用61克/焊球(从10年100°C 开始)乘以760焊球会产生46、360克或约21磅的压力。  然后、需要根据机械共面性或弹簧张力变化来降低该值。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的答复。
    关于您的回答、我将回复我们的客户。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我认为21磅是9525.44克、那么、以上错误是不是吗?

    请注意、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigehiro、

    你是对的。  我计算的转换不正确。  结果应该是在因平面度问题降额之前承受97磅的压力。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的快速回复。
    我认为这是一个错误、但当我计算时、46、360 g 约为102磅。
    是这样吗?

    此致、
    新义郎