This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:测试连接问题

Guru**** 2569255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628193/ccs-tms320c6657-test-connection-issue

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 Dell Precision T7400连接到 TMDSEVM6657LS EVM 板。 我正在使用 CCSv5、计算机上的操作系统是 Windows 7。 我正在尝试通过 XDS200连接在此板上运行"Hello World"程序。 我遇到了几个问题:

1) 1)当我进行目标配置并尝试将板或器件选择为 TMS320C6657时、会弹出一个窗口、如下所示:

每次我单击驱动程序并按 OK、都会再次打开此相同的框。 在选择器件 TMS320C6657之前、我必须至少单击4次确定。 这是正常的吗? 我在网上没有看到过这样的东西。

2) 2)从第1部分开始、我已经尝试了两个驱动程序、但当我运行"测试连接"时、 由于以下错误消息、我未成功连接到 EVM:

E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO

无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。

标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:

尝试通过 USCIF ECOM 访问命名的仿真器失败。

据我所知、这似乎是一个"主机连接错误"。 无论怎样、当我尝试连接到 EVM 上的目标内核时、我会收到一个有关"Hello World"输出文件和目标字节序之间字节序不匹配的错误。 最后一条信息、我了解了需要一个名为"ti.csl.ae66 (小端字节序)"或"ti.csl.ae66e (大端字节序)"的 CSL 库、但这些文件不在我的 pdk_C6657_1_1_4文件夹中。 有人知道这些文件吗?

如果有人对我的问题背后的原因和可能的解决方案有任何想法、我非常感谢您的帮助。 此外、如果我需要澄清/提供更多信息、请告诉我。

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这是一个 code composer 问题、因此我建议您在 CCS 论坛中发帖:
    e2e.ti.com/.../81

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    无需担心在 CCS 论坛中重新发布。 我们将了解这一点。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    我怀疑目标配置文件配置不正确。 请查看以下页面的第2.9节、了解 TMDSEVM6657LS EVM 板的参数。

    processors.wiki.ti.com/.../GSG:Common_target_configurations_v5

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我检查了目标配置文件、它与您链接的指南相匹配。 出于某种原因、我现在能够收到正确的"测试连接"响应。 我在连接到内核时遇到了不同的错误、但我将如上面注释中所述在 CCS 论坛中发布相关信息。

    感谢你的帮助、

    Joseph