This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:适用于 TMDSLCDK6748的 ADC

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628918/tmdslcdk6748-suitable-adc-for-tmdslcdk6748

器件型号:TMDSLCDK6748

您好!

我需要一个最低10位5MSPS ADC (最好具有评估板选项)、该 ADC 可以与 TMDSLCDK6748 演示板连接。 我见过的大多数 ADC 评估板都设计为使用5-6K 接口运行、但这似乎仅适用于较旧的 C6000系列处理器板。 有人可以推荐一个合适的 ADC、该 ADC 可以在这些规格下运行、并且可以轻松地与 DSP 板连接吗?

此外、用于将数据从 ADC 传输到 DSP 的最佳传输协议是什么。 这可以在处理器进行计算时完成吗? 我将对传入的数据执行 IQ 解调、这将涉及将每个数据样本乘以基准正弦和余弦数控制振荡器(NCO)、然后将对每个数据进行低通滤波(FIR)并执行反正切(I/Q)功能。  

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前有一个 ADS7891EVM、尽管具有更高的分辨率和更低的速度(14位3MSPS)、但它仍然可以满足我的需求。 这可以与 TMDSLCDK6748轻松连接吗?

    谢谢、
    约旦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!

    该板具有扩展头上的 SPI 和 I2C、因此可以使用任何可通过 I2C 或 SPI 连接到主机处理器的 ADC。

    此致、
    Yordan