请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK6748 您好!
我需要一个最低10位5MSPS ADC (最好具有评估板选项)、该 ADC 可以与 TMDSLCDK6748 演示板连接。 我见过的大多数 ADC 评估板都设计为使用5-6K 接口运行、但这似乎仅适用于较旧的 C6000系列处理器板。 有人可以推荐一个合适的 ADC、该 ADC 可以在这些规格下运行、并且可以轻松地与 DSP 板连接吗?
此外、用于将数据从 ADC 传输到 DSP 的最佳传输协议是什么。 这可以在处理器进行计算时完成吗? 我将对传入的数据执行 IQ 解调、这将涉及将每个数据样本乘以基准正弦和余弦数控制振荡器(NCO)、然后将对每个数据进行低通滤波(FIR)并执行反正切(I/Q)功能。
谢谢、
约旦