This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:关闭有关 rootfs 的 RCS 以快速启动

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621270/linux-dra725-close-rcs-about-rootfs-for-quick-start

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

SDK:TI-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03

 自启动 服务太多、我可以关闭哪些功能、请帮我列出。

此致、

Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /etc/init.d 目录仍具有此服务。

    如何关闭此服务。

    此致、

    Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    自从 PSDKLA 3.00以来、初始化系统从 SysV 样式更改为 systemd。

    您可以在此处查看 systemd 的文档:
    www.freedesktop.org/.../

    下面是一些有用命令的列表:
    www.dynacont.net/.../

    特别是在禁用服务启动时,可以使用以下命令:
    systemctl 禁用 foo.service

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我想在启动 rootfs 之前关闭该服务;
    如何修改?

    此致、
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    如果您想关闭服务、
    1) 1)从 systemd 目标级别中删除服务-通常有6个目标级别、不同的服务将是不同目标级别的一部分。
    2) 2)注释单元文件中的服务启动。

    Systemd 文档提供了有关此方面的更多详细信息。

    希望它能有所帮助。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术