This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:时钟树工具问题

Guru**** 2586405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621596/am5728-clock-tree-tool-question

器件型号:AM5728

您好!

我对 AM5728的时钟树工具有一个问题。

下面是 CTT 的屏幕截图(版本为1.0.0.2)。

我想关闭用蓝色圆圈标记的 L3_INIT_960M_GFCLK 开关。  DPLL_CLKDCOLDO 的状态可通过 CM_CLKDCOLDO_DPLL_USB 寄存器进行确认。

但我不知道如何关闭该开关。 我应该配置什么寄存器?

请告诉我。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CTT 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有寄存器、您需要启用使用该时钟的模块。 在您的特定情况下、转至 USB1或 USB2、然后在 CTT 窗口右侧的控制器视图中单击自动模式。

    此致、
    Yordan