请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4372 主题中讨论的其他器件: TPS65218
我使用 TPS65218 PMIC 为定制板上 AM4372上的 RTC 供电。 在为1.8V 和1.0 RTC 电源轨供电时、PMIC 消耗的电流为160uA、我感到很惊讶。 PMIC 在为处理器供电时应消耗多少电流? 就我所能知、该电路与 GP-EVM 相同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到 PMIC 的1.8VD 轨不是0V、而是缓慢上升到0.2V。 随着此电流上升、3V 纽扣电池的电流消耗从200uA 降至160uA。 如果我将 PMIC 的1.8VD 输出轨短接至 GND、则功耗再次上升至200uA。 1.8V_RTC 和1.0V_RTC 正确。 PMIC 的所有其他输出轨为0V。 我之前已向 Biser 提交了原理图。 我尝试在1.8V 和 GND 条件下更改 AM4372上的 RTC_KALDO_EN 引脚、电流消耗不会改变。