This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:RTC 功耗

Guru**** 2587325 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620005/am4372-rtc-power-consumption

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件: TPS65218

我使用 TPS65218 PMIC 为定制板上 AM4372上的 RTC 供电。 在为1.8V 和1.0 RTC 电源轨供电时、PMIC 消耗的电流为160uA、我感到很惊讶。 PMIC 在为处理器供电时应消耗多少电流? 就我所能知、该电路与 GP-EVM 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 PMIC 的1.8VD 轨不是0V、而是缓慢上升到0.2V。 随着此电流上升、3V 纽扣电池的电流消耗从200uA 降至160uA。 如果我将 PMIC 的1.8VD 输出轨短接至 GND、则功耗再次上升至200uA。 1.8V_RTC 和1.0V_RTC 正确。 PMIC 的所有其他输出轨为0V。 我之前已向 Biser 提交了原理图。 我尝试在1.8V 和 GND 条件下更改 AM4372上的 RTC_KALDO_EN 引脚、电流消耗不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还从1.8VD 线路上断开了 AM4372电源轨、PMIC (TPS65218B1RSLT)继续将1.8VD 输出电源轨增加至超过1.0V、纽扣电池的电流消耗继续降低至70uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在6个板上尝试过这种方法。 两个电压为3V 的纽扣电池断电后、立即消耗200uA 的电流。 2断电后立即消耗90uA 电流。 所有六个板都是相同的硬件。

    是否有人能够提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我处理了问题。 我复制了 GP-EVM437x 评估板的修订版1.4原理图、该评估板具有从 PGOOD_BU 到 V1.8D 的上拉电阻器。 该引脚是一个推挽式非开漏引脚、最终会馈入 LDO1输出(V1.8D)轨。 移除该电阻器后、电流消耗降至更可接受的4uA。