请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 大家好! 从 QSPI 闪存加载 AMxxx 芯片时出现问题。 电路板配置:
- CPU: AM5726修订版2.0
- QSPI-FLASH:S25FL256
- 外部石英:20MHz
| AM5726 | P2 | R2/R3 | U1 | P3. | U2 | T2 | |
| QSPI 闪存 | NCS | SCK | D0 | D1 (上拉) | D2 (上拉) | D3 |
在示波器上、我看到芯片在引导时间内没有尝试从 QSPI 闪存驱动器读取数据 从 JTAG 中、我看到 AM5726处于活动状态并可访问闪存驱动器(仅限测试 SPI 模式) 通过 SYSBOOT、我的引导具有:
- XIP 模式
- 快速 XIP 模式
- QSPI_1模式
- QSPI_4模式
XIP_MODE 中的 Sysboot 引脚:
| 值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 引脚 | 15. | 14. | 13. | 12. | 11. | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1 | 0 |
快速 XIP_MODE 中的 Sysboot 引脚:
| 值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 引脚 | 15. | 14. | 13. | 12. | 11. | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1 | 0 |
Sysboot QSPI_1_MODE:
| 值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 引脚 | 15. | 14. | 13. | 12. | 11. | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1 | 0 |
Sysboot QSPI_4_MODE:
| 值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 引脚 | 15. | 14. | 13. | 12. | 11. | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1 | 0 |
有什么想法吗? Thx。