你(们)好
我们无法运行从 OV10640捕获的 ISP 用例
使用的硬件是 具有 OV10640 TIDA-00421 + TIDA-01005 集线器的 TI TDA3x EVM
在捕获设置中、
选择用于 SV - IMI (仅限 TDA3x)的 OV10640传感器
此处未检测到串行器
[IPU1-0] 43.307936 s:检测到 UB964!!!!
[IPU1-0] 43.308058秒:切换到800MHz 模式!!!
[IPU1-0] 43.319038 s:
[IPU1-0] 43.319313:i2cMdSubmitChan:i2c1传输到从地址0x74失败
[IPU1-0] 43.319404 s:src="BSP_deviceI2c.c @第580行:
[IPU1-0] 43.319526 s:I2C1:DEV 0x74:WR 0x03 = 0xc5…… 错误!!!
[IPU1-0] 43.319618 s:src/bsp_deviceI2c.c @第602行:
[IPU1-0] 43.319679 s:I2C1:错误超时1ms!!!
[IPU1-0] 43.319770 s:src="/bsputils_ub960-.c @第1133行:
[IPU1-0] 43.319831 s:无法配置 UB913 Ser!!!
[IPU1-0] 43.322637:
[IPU1-0] 43.322912 s:i2cMdSubmitChan:i2c1传输到从地址0x76失败
[IPU1-0] 43.323064 s:src/bsp_deviceI2c.c @第580行:
[IPU1-0] 43.323156 s:I2C1:DEV 0x76:WR 0x03 = 0xc5 ... 错误!!!
[IPU1-0] 43.323278 s:src/bsp_deviceI2c.c @第602行:
[IPU1-0] 43.32339 s:I2C1:错误超时1ms!!!
[IPU1-0] 43.32430 s:src="/bsputils_ub960/c"@第1133行:
[IPU1-0] 43.323491 s:无法配置 UB913 Ser!!!
是否有任何支持的用例来测试传感器设置(OV10640 + UB964)( TIDA-00421 + TIDA-01005 )
执行任何操作都需要更改以支持这些操作。
在此处还发现了 TDA3x RVP 板的类似问题
https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/623776
请帮帮我