This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3x:VSDK UB964 + OV10640问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633878/tda3x-vsdk-ub964-ov10640-issuue

你(们)好

我们无法运行从 OV10640捕获的 ISP 用例  

使用的硬件是 具有 OV10640 TIDA-00421 + TIDA-01005 集线器的 TI TDA3x EVM

在捕获设置中、  

选择用于 SV - IMI (仅限 TDA3x)的 OV10640传感器

此处未检测到串行器

[IPU1-0] 43.307936 s:检测到 UB964!!!!
[IPU1-0] 43.308058秒:切换到800MHz 模式!!!
[IPU1-0] 43.319038 s:
[IPU1-0] 43.319313:i2cMdSubmitChan:i2c1传输到从地址0x74失败
[IPU1-0] 43.319404 s:src="BSP_deviceI2c.c @第580行:
[IPU1-0] 43.319526 s:I2C1:DEV 0x74:WR 0x03 = 0xc5…… 错误!!!
[IPU1-0] 43.319618 s:src/bsp_deviceI2c.c @第602行:
[IPU1-0] 43.319679 s:I2C1:错误超时1ms!!!
[IPU1-0] 43.319770 s:src="/bsputils_ub960-.c @第1133行:
[IPU1-0] 43.319831 s:无法配置 UB913 Ser!!!
[IPU1-0] 43.322637:
[IPU1-0] 43.322912 s:i2cMdSubmitChan:i2c1传输到从地址0x76失败
[IPU1-0] 43.323064 s:src/bsp_deviceI2c.c @第580行:
[IPU1-0] 43.323156 s:I2C1:DEV 0x76:WR 0x03 = 0xc5 ... 错误!!!
[IPU1-0] 43.323278 s:src/bsp_deviceI2c.c @第602行:
[IPU1-0] 43.32339 s:I2C1:错误超时1ms!!!
[IPU1-0] 43.32430 s:src="/bsputils_ub960/c"@第1133行:
[IPU1-0] 43.323491 s:无法配置 UB913 Ser!!!

 

是否有任何支持的用例来测试传感器设置(OV10640 + UB964)( TIDA-00421 + TIDA-01005 )

执行任何操作都需要更改以支持这些操作。  

在此处还发现了 TDA3x RVP 板的类似问题

https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/623776

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您可能需要将 CSI2频率更改为750MHz、如用户指南中所述、您可以尝试更改它吗?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

           感谢您的回复。

            我们尝试将 PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00_00/VISION_SDK/apps/src="/RTOS/iss/sensor/sensor_tda3xx.c"中的 CSI2频率更改为750MHz 、但遇到相同的错误。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您使用的是 TIDA 模块还是 IMI 模块?

    它似乎无法配置传感器/串行器。

    能否检查 UB960是否锁定到输入信号?

    此致、

    Brijesh