This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:温度和功耗测量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635388/am5728-temperature-and-power-consumption-measurements

器件型号:AM5728

您好,

  我对数据表“AM572x 散热注意事项”有一些疑问,该数据表 描述   了安装或未安装散热器和风扇时的温度和功耗变化。因此,我想问所提到 的散热器是否与  AM5728通用(GP)评估模块(EVM)中的散热器相同 是否从 TI 购买。 报告中用于分析 温度和功耗的风扇类型,例如风扇的功耗、速度和功率?

  最后、我想知道我是否在任何风扇上使用更好的散热器、 温度和 功耗是否能达到更好 的效果? 我可能会尝试使用大型散热器、将热量导向大铝盒。

  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM57x_Thermal_Considerations 、您将在其中找到有关风扇和散热器的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 OPP_NOM (1.0GHz)和 OPP_HIGH (1.5GHz);下、使用 MPU 重复了 Dhrystone 测试
    我注意到,在 Dhrystone 双核(MPU @ OPP_HIGH)模式下,MPU 很高,GPU DSP IVA 很高*,结果非常糟糕。 如果我同时运行两个 DSP 内核、我想 konw、芯片的状态是什么? 温度达到限值时、系统是否会很快崩溃? 是否有任何有关测试报告?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、challex、

    您的前两个问题已在提供的链接 Biser 中得到解答、但也将在此处为其他人重复:

    1) 1)基准测试期间使用的散热器与 AM5728 GP EVM (23mm x 23mm x 9mm CTS BDN10-3cb/A01)附带的单元相同。

    2) 2) 使用的风扇是由 Sunon 制造的3.5 cfm @ 13000RPM:  Sunon MC25100V1-000U-A99

    降低处理器的结温将通过减少泄漏对器件的功耗产生积极影响。  这基本上就是散热注意事项应用手册试图传达的内容-随着热管理的改进、功耗降低了。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHallex、

    目前、我们没有对 AM5728上的 DSP 内核施加压力的测试用例。 您是否有一个用例?

    只要您将处理器的结温保持在临界温度以下、系统就不会关断、对于商业器件型号为90°C、对于工业器件型号为105°C。

    如果您以最大频率使用器件的所有内核、则需要注意提供足够的散热、气流和新鲜空气。

    此致、
    Mike