您好,
我对数据表“AM572x 散热注意事项”有一些疑问,该数据表 描述 了安装或未安装散热器和风扇时的温度和功耗变化。因此,我想问所提到 的散热器是否与 AM5728通用(GP)评估模块(EVM)中的散热器相同 是否从 TI 购买。 报告中用于分析 温度和功耗的风扇类型,例如风扇的功耗、速度和功率?
最后、我想知道我是否在任何风扇上使用更好的散热器、 温度和 功耗是否能达到更好 的效果? 我可能会尝试使用大型散热器、将热量导向大铝盒。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我对数据表“AM572x 散热注意事项”有一些疑问,该数据表 描述 了安装或未安装散热器和风扇时的温度和功耗变化。因此,我想问所提到 的散热器是否与 AM5728通用(GP)评估模块(EVM)中的散热器相同 是否从 TI 购买。 报告中用于分析 温度和功耗的风扇类型,例如风扇的功耗、速度和功率?
最后、我想知道我是否在任何风扇上使用更好的散热器、 温度和 功耗是否能达到更好 的效果? 我可能会尝试使用大型散热器、将热量导向大铝盒。
感谢你的帮助。
您好、challex、
您的前两个问题已在提供的链接 Biser 中得到解答、但也将在此处为其他人重复:
1) 1)基准测试期间使用的散热器与 AM5728 GP EVM (23mm x 23mm x 9mm CTS BDN10-3cb/A01)附带的单元相同。
2) 2) 使用的风扇是由 Sunon 制造的3.5 cfm @ 13000RPM: Sunon MC25100V1-000U-A99
降低处理器的结温将通过减少泄漏对器件的功耗产生积极影响。 这基本上就是散热注意事项应用手册试图传达的内容-随着热管理的改进、功耗降低了。
此致、
Mike