This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:SGMII 时钟 PLL 寄存器?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634145/66ak2e05-sgmii-clock-pll-registers

器件型号:66AK2E05

大家好、  

我正在尝试找到 SGMII 时钟如何为 K2E SoC 注册的信息。  

125MHz SGMII 时钟如何为以太网事务生成1.25Gb/s 链路。  

对于 SGMII 时钟是否有任何 PLL 设置(如针对内核时钟和 Netcp 时钟的数据表中提供的设置)?  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想澄清一点、在 K2E EVM 中、SGMII 参考时钟为156.25MHz、但我们的定制板具有125MHz 时钟。
    您会告诉我吗、是否需要任何寄存器设置?
    由于以太网在我们的电路板上无法正常工作、因此我怀疑由于参考时钟的变化、它无法正常工作。
    PHY 至 PC 链路已建立、但 K2E MAC SGMII 至 PHY 链路未建立。
    因此、请告诉我、由于我无法在给定的 K2E 数据表和 K2E GbE 用户指南中找到、要为125MHz SGMII 时钟更改 K2E 寄存器需要哪些。

    谢谢、此致
    Tarang Jindal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看
    pdk_k2e_4_0_x\packages/ti\drv\pa\examples\emacExamples\src\c66x\BIOS\cpsw_mgmt.c. init_SGMII_SERDES ()

    对于 K2E EVM、
    SerDes_lane enable_params1.ref_clock = CSL_SERDES_REF_CLOCK _156p25M;

    它调用 CSL 函数:
    静态内联 CSL_SERDES_RESULT CSL_EthernetSerdesInit
    (
    uint32_t base_addr、
    CSL_SERDES_REF_CLOCK REF_CLOCK、
    CSL_SERDES_LINK_RATE 费率
    )

    否则、如果(ref_clock =CSL_SERDES_REF_CLOCK _156p25M && RATE == CSL_SERDES_LINK_RATE_1p25G)

    cSL_wiz8_sb_refclk156p25MHz_10bit_5Gbps (base_addr);


    对于您的情况、如果您使用125MHz 参考时钟、

    IF (ref_clock =CSL_SERDES_REF_CLOCK _125m && RATE =CSL_SERDES_LINK_RATE_1p25G)

    cSL_wiz8_sb_refclk125MHz_10bit_5Gbps (base_addr);


    因此、您的函数需要调用 CSL_wiz8_sb_refclk125MHz_10bit_5Gbps ()来设置 PLL 和 SerDes。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    存在一些 误解、问题(SGMII 时钟 PLL 寄存器?)  我们将面临 u-boot。  

    此致、

    Arun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我们正在处理 uboot。 但 K2E SGMII 与 DPE83867 PHY 之间没有链路。
    我们使用 K2E EVM uboot 作为参考、但在 K2E EVM 中、SGMII 参考时钟为156.25MHz、电路板具有125MHz。

    那么、请告诉我们、K2E 器件的哪些寄存器与 SGMII 时钟 PLL 设置相关?
    此外、uBoot 代码中需要对相同的代码进行哪些更改。

    谢谢、此致
    Tarang Jindal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我请我们的 Linux 团队发表评论。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tarang、

    对于串行器/解串器设置、请在 u-boot/drivers/net/keyston_net.c 中跟踪 keystone2_net_SerDes_setup ()的函数。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已将 KeySton_Net.c 中的"SERDES_CLOCK _156P25M"从"SERDES_CLOCK _125m"更改为"SERDES_CLOCK _125m"  

    但它也没有帮助。 我们仍然无法获取 SoC SGMII 端口0和 DPE83867 PHY 之间的链路。

    您能否向我们保证 SoC SGMII 将在125MHz SGMII 参考时钟上工作?  

    此外、如果125MHz 时钟是可接受的、则除了 keyston_net.c 文件外、我们还需要在 uBoot 中进行哪些更改。  

    谢谢、此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tarang、

    SerDes 规格指示支持两种频率。

    雷克斯