This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:DDR3终止问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628486/am5726-ddr3-termination-question

器件型号:AM5726

我正在考虑在 DDR3存储器总线上使用一些电阻器阵列或0201部件进行线路端接。 所讨论的部件是 EVM 第23页上的电阻器。 (TI_AM572XEVM_REV_A3a.PDF 原理图)

 

我发现的电阻器阵列的容差仅为5%、而0402分立器件的容差为1%。 我不确定这会如何影响性能。

使用0201分立式电阻器的问题是 、设计指南中提到了小于0402的器件的电感问题。

 

EVM 使用不符合 IPC96的0402封装,因此我们无法将0402器件放置在 EVM 设计中。

我们正在设计 DDR3-1600 (1.25 nS)和 DDR3-1866 (1.07 nS)部件、但计划以 DDR3-1066 (533 MHz)的速度运行。 此外、这些器件还将设置为 DDR3L 电压电平(1.35V)。

 

我的问题是、哪个问题会导致设计出现更多问题? 0201器件的电感问题或电阻器阵列的容差问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否具体说明您在哪里看到" 设计指南中提到了小于0402的器件的电感问题"? 我找不到这样的说法。

    对于端接容差、请参阅 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 的表8-12中的参数 CARS324。这指定 RTT 必须为 Zo +/- 5欧姆、这可在 Zo = 50欧姆时提供10%的容差。 仅在 DDR_CLK 线路上需要1%端接(参数 CARS323)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在似乎找不到包含该信息的文档。 但该表为我提供了很多使用电阻器阵列的信心、因此、谢谢!