This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:无法调试 SDK 4.0 U-boot

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634671/ccs-processor-sdk-am335x-unable-to-debug-sdk-4-0-u-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04以及 AM335x-starter 套件和 code composer studio v7.0.0

我将在这个 wiki 之后尝试使用 CCS v7.0调试 u-boot-spl

processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_uboot_linux_debug_with_ccsv5

加载存储器和符号后、始终显示错误

无法在"(如果我正在执行单步运行、则为所有文件)"找到源文件

在尝试为从模块查找的任何函数设置硬件断点时、显示没有代码与第 xxx 行相关联。

编译或其他任何内容时是否存在问题。

或提供编译 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04源代码以使用 CCS v7.0.0进行调试的方法

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题在于源文件和加载的调试符号之间存在适当关联。 如果您在 wiki 中正确执行了有关在 CCS 中创建 U-Boot 工程、使用必要的调试信息和加载了正确重定位信息的 U-boot 符号进行编译的步骤、则源代码关联应正确。 请仔细检查这些步骤、确保您正确执行了这些步骤。 您可能希望打开 "Module"视图以浏览 u-boot 符号并查看其中包含的源信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我已经尝试过模型视图来浏览符号。
    它准确显示了项目中包含的路径。
    该过程适用于 SDK 7.0、其中内核映像是 uImage 在较新的处理器 SDK 中称为 zImage。
    与调试/编译步骤相关的其他差异也是如此。
    我是否可以使用 make u-boot/make u-boot-spl 从基本级别的 make 文件(如目录 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04)编译 u-boot 和 u-boot-spl?

    第一个错误是在"arch/arm/lib/vectors.s"找不到源文件、然后哪个函数执行它无法找到所有这些函数的源文件。

    我正在使用 XDS110 JTAG 调试器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="jigarp">该过程适用于 SDK 7.0、其中内核映像是 uImage 在较新的处理器 SDK 中、它称为 zImage。
    与调试/编译步骤相关的其他差异也是如此。
    如果我使用 make u-boot/make u-boot-spl 从基本级别的 make 文件(如目录 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04中的 make u-boot 和 u-boot-spl)编译 u-boot 和 u-boot-spl、可以吗?

    我将把这个主题移至 Sitara 论坛。 那里的专家可以最好地回答您的问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然没有反应。

    没有人使用 ccs7尝试过 PSDK 4.0??