工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将使用 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04以及 AM335x-starter 套件和 code composer studio v7.0.0
我将在这个 wiki 之后尝试使用 CCS v7.0调试 u-boot-spl
processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_uboot_linux_debug_with_ccsv5
加载存储器和符号后、始终显示错误
无法在"(如果我正在执行单步运行、则为所有文件)"找到源文件
在尝试为从模块查找的任何函数设置硬件断点时、显示没有代码与第 xxx 行相关联。
编译或其他任何内容时是否存在问题。
或提供编译 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04源代码以使用 CCS v7.0.0进行调试的方法
谢谢你