工具/软件:Linux
你(们)好 在我之前的工作中、我一直使用 BuildRoot、但现在我们来看看 TI AM335X 处理器、我们正在尝试开放的嵌入式方式。
我成功地使用 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04运行了 AM335x 入门板、但我尝试构建正常运行的开发系统所采用的其他每条路径都失败、这通常是由于获取失败。
我正在尝试按照 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK 中的过程 构建 Arago
我已经下载了 Arago 源文件、并尝试使用 Processor SDK 版本中源文件包的快照执行这些步骤、并使用脚本下载源文件。
然后、当我输入$ MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image 时 、它仍然尝试从互联网检索数据。 我们想要实现的目标是下载到源代码并按原样构建、而无需在其他任何地方进行查找。
是否有人可以就如何实现这一点提供任何指导?